This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:TI Android 应用程序未连接到我的网关

Guru**** 2535240 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/605414/cc2531emk-texas-android-app-is-not-connecting-im-my-gateway

器件型号:CC2531EMK
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

嗨、大家好。

有人可以帮帮我吗?

我很好地运行了 Zigbee 德州网关、我已经连接了一些器件、并直接在 Putty 应用(./start_application)中通过网关应用进行全面控制。  

我n´t 通过 Android 应用程序(ZIIController)执行相同的操作、但 我没有成功、我的网关中的 Android 应用程序未连接始终要求插入 IP 地址。  

有人知道如何修复或排除故障?

BR

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在这里指的是什么 Android 应用(ZIIController)? Z-Stack Linux Home GW 基于与 ZLL 配置文件不同的 Zigbee HA 配置文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai 先生。

    是的、你是对的。 我正在使用特定于 ZLL Light Link 应用的应用程序(client-AndroidClips-LightingController-bin-LightingController.apk)。

    我们还有另一个 Android 应用、我可以使用它通过手机来控制 Zigbee HA 器件?

    BR
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听说过用于 Zigbee HA GW 的 Andriod 应用。