请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
尊敬的所有人:
并 具有以下配置
ZC--ZR1-ZR2-ZED2
|
ZED1
我是否可以通过仅使用一个跃点从 ZED1发送 AF 消息到 ZR2?
我可以 通过仅使用一个跃点将 AF 消息从 ZR2发送到 ZED1吗?
非常感谢。
此致、
Barry
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.