请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 你(们)好
我正在使用 ZRD ( CC2530 )和 ZNP 网格协调器
在这两个器件中、启用了 nV_init 和 nV_restore、
假设网络运行正常,并且由于某些硬件故障,可能需要更换协调器(CC2530 IC),
如何使用当前节点(ZRD)启动新的协调器当启用 NV 恢复时,节点赢得 RT 与协调器进行通信
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.