This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何通过按下按钮暂时禁用 ZigBee 网络?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/567110/how-to-disable-zigbee-network-temporarily-by-a-push-of-a-button

您好!

我使用 SampleSwitch 和 Samplelight 固件。 SampleSwitch 可以远程控制采样灯查找。 在某些情况下、我希望通过按下按钮而不是绑定/取消绑定器件来禁用 SampleSwitch、从而使其无法控制样品台。 如何做到这一点? 有什么建议吗?

if (键& HAL_KEY_SW_6)

//禁用 ZigBee 网络

???

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您不能通过按钮禁用 ZigBee 网络、除非您让器件离开 Zigbee 网络。