This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:AP 传输密钥

Guru**** 2535240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/604724/cc2531emk-aps-transport-key

器件型号:CC2531EMK

大家好!

有人可以与我共享 BBB Zigbee 网关中使用的 APS 传输密钥(信任链接密钥)?

我´ll 使用此信息来解码 Wireshark 协议分析器中的软件包。

我n´t 了默认信任中心链接键(5A:69:67:42:65:65:41:6C:69:61:6E:63:65:30:39)、没有对任何内容进行解码!!!!

BR

Alex

BR

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试将01:03:05:07:09:0b:0d:0f:00:02:04:06:0A:0c:0d 添加到预配置的密钥中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai 先生。 你是最好的!!!!

    现在运行良好。

    BR

    Alex