This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350 LP 用作2.4GHz 的滑动无线电

Guru**** 2540080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC2650, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/566497/cc1350-lp-as-slip-radio-for-2-4-ghz

主题中讨论的其他器件:CC1350CC2650CC1310

您好!

CC1350 LP 是否作为 Contiki 上2.4GHz 的滑动无线电支持?

如果是、CC1350 Launchpad 平台上的 SLIP 无线电的构建选项是什么?

CC1350 SensorTag 的主要构建选项是什么?

根据 github.com/.../srf06-cc26xx、  这不是、对吧?

BOARDmake 变量的其他选项包括:

  • Srf06+CC26xxEM:置位 BOARD=srf06/cc26xx
  • Srf06+CC13xxEM:置位 BOARD=srf06/cc13xx
  • CC2650标签:设置 BOARD=sensortag/cc2650
  • CC2650 Launchpad:设置 BOARD=launchpad/cc2650
  • CC1310 Launchpad:置位 BOARD=launchpad/cc1310

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不支持、CC1350不支持 Contiki 2.4G。 它支持低于1GHz、并且可以进行 BLE 广播。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件不支持2.4 GHz 802.15.4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、不是。 2.4GHz 射频收发器仅兼容低功耗蓝牙4.2规范
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    当您为低于 GH 构建时,您使用通道25 ???

    为什么?

    信道频率为900 MHz、为1-10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的测试基于868M、因此我使用通道25。 您可以根据应用程序更改频道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、如果我有合适的硬件版本(900MHz 频段)、我可以在 Contiki 源中指定通道1-10、并且将选择合适的频率、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。