This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:BBB 网关

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/603995/cc2531-bbb-gateway

器件型号:CC2531
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

大家好、我´m 尝试通过 BBB 启动 Zigbee 网关。 我通过   USB 连接了一个 CC2531 (使用 CC2531-GW-ZNP_38712.hex)。 但有些东西出错了。 我在 Zigbee 网关´m 期间看到一些错误、尤其是在 NWK_Mgr/main 上。  

有人可以帮我、请吗?

root@ninjablock:/home/ubuntu/Z-Stack_Linux_Gateway-1.0.1/Precompiled_arm/servers#./zigbeeHAgw bbb
在 ARM 上运行 zigbeegw.scr
重置 BeagleBone Black
重置后睡眠6秒... 使用串行端口:/dev/ttyACM0
zbSockProcessRpc:CMD0:41、CMD1:80、未处理
已收到系统版本。
传输协议版本:2.
产品 ID:0
软件版本:2.6.1
软件版本:38724
完成
启动 ZigBee 网关子系统
deviceKey = 0(0)
DEVPATH ='/dev/ttyACM0 '
LogPath ='./NpiLnxLog.txt'
(笑声) 释放内存(RET 0)
端口:2533
以下 IP 地址可用:

IPv4:接口:LO IP 地址127.0.0.1
IPv4:接口:eth0 IP 地址192.168.1.10
IPV:接口: LO IP 地址::1
IPv6:接口:eth0 IP 地址 fe80:9259:AFFF:fe54:d14d
套接字将侦听以下 IP 地址:

IPv4:0.0.0.0
IPv6:::
0.0.0.0表示它将侦听所有可用的 IP 地址

正在等待#3...上的首次连接
NPI 于2017年6月19日星期一12:27:57 EST 开始(pid 1719)
已连接到#5.(127.0.1/:4803:92be :F403:92be)
ZLSZNP 于2017年6月19日星期一12:28:01 EST 开始(pid 1741)
[NWK_MGR/Main]:有2个 args
[NWK_MGR/Main]:argv[0]=./NWKMGR_Srvr_ARM
[NWK_MGR/Main]:argv[1]= 127.0.0.1:2536
[NWK_MGR/Main]:********
[NWK_MGR/Main]:* Network Manager Server v1.0.1 *
[NWK_MGR/Main]:*以下是可用的密钥命令:*
[NWK_MGR/Main]:*退出程序。 - q *
[NWK_MGR/Main]:********

网络管理器在2017年6月19日星期一12:28:02 EST 上启动(pid 1786)
[网关/主域]:
[网关/主域]:*********
[gateway/main]:* Gateway Server v1.0.1 *
[gateway/main]:*以下是可用的密钥命令:*
[gateway/main]:*退出程序。 - q *
[网关/主域]:*********

网关服务器于2017年6月19日星期一12:28:04启动(pid 1792)
[OTACSRVR/Main]:
[OTACSRVR/Main]:********
[OTASRVR/Main]:* OTA 升级服务器1.0.1 *
[OTACSRVR/Main]:*以下是可用的关键命令:*
[OTACSRVR/Main]:*退出程序。 - q *
[OTACSRVR/Main]:********

[NWK_MGR/Main]错误:端点注册失败
[NWK_MGR/Main]错误:注册 ZDO 回调失败
[NWK_MGR/Main]错误:读取本地网络信息失败
[NWK_MGR/Main]:初始化失败。 现在退出。 莫伊特

OTA 服务器在2017年6月19日星期一12:28:06 EST 上启动(pid 1805)
[OTACSRVR/Main]:
错误-无法向 zstackserver.exiting 注册 OTA 端点...

使用 pid./zigbeeHAgw 和 pid 列表1719 1741 1792 1805启动跟踪器
===================================================================================
网络管理器在2017年6月19日星期一12:28:07 EST 上以代码255退出
跟踪4个 PID、1719 1741 1792 1805
当我们发现缺少任何内容时、我们将向 pid 1626发送 SIGUSR2
/zigbeeHAgw:第482行:1817个已被杀./track_servers $$$$$"$PIDs"
/zigbeeHAgw:第610行: killall:找不到命令
[gateway/main]:初始化失败。 现在退出。

/zigbeeHAgw:第627行: killall:找不到命令
/zigbeeHAgw:行641: killall:未找到命令
发送:管道断裂
发送:管道断裂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用预编译的 Z-Stack Linux GW 二进制文件或自行构建?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    叶凯先生。 我´m 预构建的 ZStack Linux 网关。

    我´m 以下 Linux 版本:
    Linux 忍者锁3.8.13-bone27-ninja2-wpan1 SMP 周六11月16日05:18:13 UTC 2013 armv7l armv7l armv7l armv7l GNU/Linux
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 BBB 上运行 Z-Stack Linux GW 和 Debian 7.8、没有问题。 您可以从 beagleboard.org/latest-images 下载它 以再次进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Yikai 先生!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai 先生。 现在、我的网关在 Debian 7.8上运行。

    非常感谢您的帮助。

    BR

    Alex