This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用 TI Linux 网关注册 IAS 区域传感器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/565806/how-to-enroll-ias-zone-sensors-with-ti-linux-gateway

Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

我将 TI ZStack Linux 网关与  BBB 上的 ZNP CC2531搭配使用。 我有两个具有 IAS 区域群集的第三方传感器。  

允许允许加入后、两台设备都将加入网络。 要启动 IAS 区域设备,必须先注册该设备,但我无法接收来自终端设备传感器的任何注册请求。  

有谁能告诉我 IAS 区域设备是如何与 Linux 网关集成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 Ubiqua 数据包分析器检查是否首先从器件发送 Enroll 消息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用数据包监听器检查来自器件的注册消息数据包、但在监听器日志中没有来自器件的注册请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否设计了器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以。它是由集中器件设计的第三方传感器器件。
    www.centralite.com/.../DataSheet-3SeriesMicroMotionSensor.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后、我想您应该联系 Centralite 寻求帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们联系 Centralite、他们为我们提供技术文档。 在该文档中、添加传感器器件过程中提到以下内容

    配对后,必须使用 IAS 区域服务器群集注册传感器设备。 要注册设备、必须执行以下操作:
    1. CIE 地址必须写入 IAS 区域服务器群集 CIE 地址属性。
    2.设备必须从 CIE 接收一个区域注册响应命令。 有两种典型的方法可以实现这一目的:
    1.TRIP 至注册:当设置或清除警报1、警报2或防篡改位时、器件将发出区域注册请求。
    CIE 可以响应此请求以注册器件。
    2.自动注册:在写入 CIE 地址属性后、CIE 可以立即发送区域注册响应命令、
    它将为器件注册。

    要开始在 Linux Gate Way 上实施 IAS 区域,我开始阅读 Z-Stack Linux Gateway - API 文档 v1.1,并找到以下重新布局到 IAS 区域的 API。

    DEV_ZARE_ENROLLING_REQ_IND
    DEV_ZARE_ENROGING_RSP
    DEV_ZARE_STATUS_CHANGE_IND

    由于我不熟悉 Linux GATE Way 和 Zigbee 网络、我不了解如何使用 IAS 区域 API 实现上述两项功能。 请指引我。