This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531的

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK, CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/566460/cc2531-with

主题中讨论的其他器件:CC2531Z-stackCC2531EMK

大家好、

我有基于 CC2531的 USB 软件狗、我正在尝试使用 BeagleBone 来控制基于 Kwikset 的智能锁(智能代码914)。 我能够使用 TI 提供的示例应用获得锁的 IEEE 地址。  

我创建了一个简单的应用来控制锁。 为此、我将使用 Z-stack 中提供的 void act_set_doorlock (zb_addr_t * addr、const uint8_t state、const int code_len、unsigned char * code) API。

我将锁定地址(从示例应用程序获取)、状态(打开/关闭)、引脚代码长度和引脚代码作为上述 API 的参数传递给了我。 但我的锁根本没有响应。 它不会改变它的状态。  

我的问题是这样的

1.是否有办法(不使用监听器)检查在我运行应用程序时是否正在传输 ZigBee 信号? (是否有任何 API 可用于相同的 API)。 由于我没有监听器、因此获取监听器需要一些时间。  

2.检查 ZigBee 网络中是否包含门锁的方法是什么? (示例应用确实会返回 ME IEEE 地址、但我不确定锁本身是否包含在网络中)

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    具有基于 kwikset 智能代码914的锁的 CC2531
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为最好使用 Ubiqua 数据包分析器来检查您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否了解相同的任何 Z-stack API? 如来自锁的确认
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一点是我的 CC2531 USB 软件狗已与 Beagle Bone 连接、因此我不确定 Ubiqua 数据包分析器将如何工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将需要另一个 CC2531EMK 来使用 Ubiqua 数据包分析器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是我不希望看到的、因为获取另一个 CC2531需要更长时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有其他 CC2531EMK 和 Ubiqua 数据包分析器、可能会浪费更多时间。