This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530DK:帮助配置 ZNP 代码

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/603312/cc2530dk-help-to-configure-znp-code

器件型号:CC2530DK

您好!

我现在使用的是带 ZNP 固件的 CC2530。 CC2530的固件与 CC2630的固件不同。 在 CC2630中、TI 将 ZNP 固件分为用于协调器的 ZNP 固件、用于终端设备等的固件、并且闪存中的大小仅为~113kb。 但 CC2530的 ZNP 固件用于所有类型的器件、内存中占用~213kb。  

因此、我的问题是、如果我仅将 CC2530 ZNP 用于终端设备、我如何在支持协调员和路由器 ZNP 固件中高效处理所有代码行。

例如:

删除支持协调器和路由器(仅支持终端设备)的所有代码行后、我调用 ZNP 固件为"A"。 并将原始 ZNP 固件称为"B"。

那么、从您的角度来看、B 会减慢 CC2530的过程、而不是 A、否则它根本不会产生影响?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想 B 会有点慢、但你不应该能够馈送它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您意味着我不应该删除代码行来禁用协调器支持、对吧?

    或者是否有任何宏可在 ZNP 中禁用协调器支持? 我是说我只将 ZNP 用于终端设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为没有理由取消 CC2530 ZNP 上的协调器/路由器支持、因此我建议您保留它。