This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:无法在网站上查看传感器标签的连接图

Guru**** 2916140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/603316/cc2650stk-unable-to-see-the-connection-graph-of-sensortags-on-the-website

器件型号:CC2650STK

首先、我安装了最新版本的 Raspian 和6lbr、尝试实现链接  http://processors.wiki.ti.com/index.php/Cc26xx_sw_examples 的功能

但配置完成后、我无法在[bbbb::100]/sensor.html 上看到任何内容

在论坛上搜索并询问用户2周后、我将 Raspian 版本更改为4.1、6lbr 更改为1.3.3、然后我删除了 console=ttyAMA0、115200并添加了 DWC_OTG.speed=1。 然后、我可以在网站上看到传感器标签。

但通常在传感器标签行上、它将显示父级和序列、并形成传感器之间连接的图形。 我可以在网站上看到它们。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否打开有关传感器节点的网页?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我无法访问它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否尝试在传感器节点上使用 NULLRDC?