This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650DK:如何使用 CC2650 DK 开始使用 Zigbee?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2592, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/565851/cc2650dk-how-to-get-started-with-zigbee-using-cc2650-dk

器件型号:CC2650DK

大家好、

我有两个 CC2650 DK 电路板、我计划为其闪存 Zigbee 3.0堆栈(我不知道如何闪存)并 在两者之间进行通信和传输数据。 接下来,连接 Sharp Display TI 板以查看当前数据。

如果可能,您可以帮助我逐步刷写 Zigbee 堆栈吗?

此外、使用 CC2592与 CC2650和5dB 天线可以达到多远距离、如何增大距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您无法在 CC26xx 上运行 Z-Stack 3.0。 Z-Stack 3.0仅支持 CC253x。 如果必须使用 CC26xx,则只能运行 Z-Stack Home 1.2.2a,您可以从 www.ti.com/.../z-stack-archive 下载 该目录。 顺便说一下、CC26xx 没有足够的闪存来在 SOC 模式下运行 Z-Stack 协调器和路由器。 如果要使用 CC26xx 运行协调器或路由器、则必须使用 ZAP-ZNP 架构。 对于终端设备、这是没问题的。