This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:CC2520与 CC2592连接

Guru**** 2587625 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2592, CC2520, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/602896/cc2520-cc2520-interface-with-cc2592

器件型号:CC2520
主题中讨论的其他部件:CC2591CC2592CC2530

CC2592是否适用于 CC2520? 我能否按照 CC2520 + CC2591的类似参考设计将 CC2592与 CC2520连接、即 CC2520的输出连接到 CC2591的输入。

是否会出现任何射频性能问题?  

还想知道可以在天线连接器上实现的最大输出功率是多少。

谢谢、

比斯韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您可以从 CC2520+CC2591设计开始。 将 CC2591电路替换为 CC2592电路(请参阅 CC2592电路的 CC2530+CC2592设计)。
    您可能需要调整 CC2520和 CC2592之间的原型匹配、以实现最佳性能。
    有关 CC2530+CC2592性能、请参阅 SWRA465。 我们还希望 CC2520+CC2592组合具有类似的性能。

    谢谢、
    PM