This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基于 ZigBee 的网状网络

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/602299/zigbee-based-mesh-network

主题中讨论的其他器件:CC2538DKCC2531EMKZ-STACK

尊敬的经验丰富的团队:

在我的主论文中、我想开发基于 Zigbee 技术的网状/星形网络。 请您建议我如何继续?  我需要哪种类型的 TI 传感器套件才能进行相应订购、请!

此致

霍克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 CC2630DK 或 CC2538DK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议使用 CC2538DK 或 CC2530DK 作为起点、与 Z-Stack 3.0配对使用。 此外、我建议将 CC2531EMK 用作数据包监听器、您可以将其与协议分析器(如 Ubiqua 协议分析器)配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您购买 CC2538DK 或 CC2530DK 时、它们包含 CC2531EMK-USB 软件狗。 您不必再购买额外的一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,你是对的。 我的错误:)