This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:CC2592支持的协议

Guru**** 2928260 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/601620/cc2592-protocol-supported-by-cc2592

器件型号:CC2592

尊敬的  

请告诉我。
我想知道 CC 2592是否可用作 IEEE 802.11.a/b/g/n 的范围扩展器

请告诉我 WiFi 放大器(PA)。

请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC2592可与多个器件配合使用、您希望将其与什么器件配合使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jason

    客户希望使用 WiFi (2.4GHz)器件、例如 CC3xxx 和 WiLink8。
    (__LW_AT__他们还在考虑 TI 以外的器件。)
    他们希望使用 CC2592放大 wifi 信号。
    它是否可以像这样使用?

    请注意、
    Takahashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gonta1,

    CC2592仅用于主要具有恒定包络信号的电路、从未设计或测试过它能够放大802.11x 类型信号。

    此致、
    /TA