This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:通过下拉 RESET_N 进行硬件复位不起作用

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1178514/cc2530-hardware-reset-by-pulling-down-reset_n-does-not-work

器件型号:CC2530

客户已使用 CC2530制作了定制板、它可以正常运行 SDK 示例、但通过下拉 RESET_N 引脚进行问题复位。

将 RESET_N 引脚短接至 GND 时、器件很可能不会复位。 如果在 RESET_N 为低电平时将 Debug_Clock 引脚拉至接地、器件将复位。

请找到下面的原理图和布局以及 RESET_N 引脚的波形。

什么可能导致此问题?

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    GPIO 引脚2.2和复位在器件中是无关的。 因此、将 GPIO 引脚2.2拉低不应影响复位。

    这种情况是否发生在多个电路板上?

    什么意思是"大可能"、电路板不会被复位1/100、50/100、99/100次?

    是否满足最低1us 的复位时序要求?

    此外、器件背面的接地焊盘似乎未接地。 上面显示的内容中是否缺少图层? 这对于器件正常运行非常重要。

    谢谢、

    Jake