This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:运行 Matter 示例

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1178204/lp-cc1352p7-running-matter-examples

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P7CC2652R7

我已按照说明构建和刷写 Matter 示例。 我尝试了所有集群应用和锁定应用程序。
https://github.com/project-chip/connectedhomeip/tree/master/examples/lock-app/cc13x2x7_26x2x7

它们闪存正常、如果我在 CCSdebug 会话中运行然后挂起应用、我将看到 Matter SDK 示例源代码中停止了哪一行。 但是、我从不会在  UART 上看到 任何记录输出、因为指令应该指定这些输出、因此无法"使用控制台上打印的信息"进行配对。 我不确定示例是否正常运行 。 我的终端设置为115200处的"/dev/ttyACM0 (这是 用于所有其他示例的 XDS110 UART)

如果我使用的是 CC1352P7而不是 CC2652R7、是否需要在这些重要示例中应用某种配置更改? CC1352P7支持 Matter、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="546431" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1178204/lp-cc1352p7-running-matter-examples "]我的终端设置为"/dev/ttyACM0 ",网址为115200 (这是 用于所有其他示例的 XDS110 UART)

    要清楚、使用这些相同的设置、您是否能够在其他示例上查看日志?

    [引用 userid="546431" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1178204/lp-cc1352p7-running-matter-examples 如果我使用的是 CC1352P7而不是 CC2652R7、我是否需要在这些重要示例中应用某种配置更改?

    它也适用于 CC1352P7、但为了限制测试/开发范围、我们首先使用 CC2652R7实现它: https://github.com/project-chip/connectedhomeip/blob/af8161cb092ec01e184338cd0598fcd63d4481c2/examples/lock-app/cc13x2x7_26x2x7/args.gni#L23

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    谢谢 Toby、

    [引用 userid="324727" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1178204/lp-cc1352p7-running-matter-examples/4435738 #443578"]要清除此问题,请使用这些相同的设置,您可以查看其他示例的日志?

    是的、我能够查看标准 simplelink_cc13x2_26x2_SDK 中的日志、但不能查看 Matter SDK 中的日志。

    [引用 userid="324727" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1178204/lp-cc1352p7-running-matter-examples/4435738 #443578"]它也适用于 CC1352P7、但为了限制测试/开发的范围、我们首先通过 CC2652R7: https://github.com/project-chip/connectedhomeip/blob/af8161cb092ec01e184338cd0598fcd63d4481c2/examples/lock-app/cc13x2x7_26x2x7/args.gni#L23启用它

    我应该手动更改此行吗? 如果是、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该表中哪种板有意义?:
    github.com/.../ti_simplelink_board.gni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    目前、我建议使用 CC2652R7进行开发。 在不久的中期内(我无法在此处指定时间线)、我们将添加对双频带变体(如 CC1352P7)的支持。