This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:连接定制 ZigBee 终端设备所需的集群/属性

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1178217/cc2652r-clusters-attributes-required-to-connect-a-custom-zigbee-end-device

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigZ-stack

您能否告诉我 、使用 zc_CIE 示例连接自定义终端设备需要哪些集群/属性? 我有一个传感器、我是否需要其他东西、或者只更改 zcl_samplecie_data.c 文件中的这些值?

电池电压
电池容量
电池数量
BatteryAlarmMask
BatteryVoltageMinThreshold
电池电压阈值1.
电池电压阈值2.
电池电压阈值3.
BatteryAlarmState
ZCLVersion
应用程序版本
StackVersion
HWVersion
ManufacturerName
ModelIdentifier
数据代码
电源
检入间隔
LongPollInterval
ShortPollInterval
FastPollTimeout
签入间隔时间
FastPollTimeoutMax
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设备必须支持 IAS 区域群集才能与 CIE 连接。 您可以参考群集列表的 zed_IAS 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    要使此器     件受 zc_CIE 支持、您需要在其他更改中向*_data.c 文件添加 ZCL_CL_CLUSTER_ID_General_POWER_CFG 和 ZCL_CL_CLUSTER_ID_General_POLL_CONTROL 集群以及 ATTRID_POWER_CONFIGURATION_*属性。  您可以使用 zc_SampleApp 并对 SysConfig -> Z-Stack -> Zigbee 应用端点进行更改、以了解对其他集群和可选属性的更改将如何影响生成的 zcl_config.c 文件。  我还建议您查看 Zigbee ZCL SimpleLink Academy 实验

    此致、
    Ryan