This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何在示例项目 ZR_genericapp 中更改2.4GHz 的前端属性

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1178950/cc1352p-how-to-change-the-front-end-for-2-4ghz-property-in-the-example-project-zr_genericapp

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好 TI!!!

在示例项目:zr_genericapp 中、我需要(在射频设计中)将2.4GHz 的前端配置为:内部偏置、差分模式。 (请检查图片)

此项目适用于 CC1352P2 Launchpad 硬件、因此不允许更改属性。  (请检查图片)

1-)如何修改此属性? 可能有人会将其定义为自定义硬件、并保持项目的其余部分完好无损。

非常感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、albgarc2014、

    请在 SysConfig 中选择"Show Board View"选项、然后选择"Use Custom Board"。  如果选择了"Lock PinMux"、则不会应用任何操作更改、但是您现在可以更改 LaunchPad 配置之外的射频设计。

    此致、
    Ryan