Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, Z-STACK, CC2530, CC2652P, CC2652R, CC2538, TIMAC, CC1352P, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:CC2652RB、 Z-stack、 CC2652P、 CC2652R、 CC2538、 TIMAC、 CC1352P、 SysConfig、 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK
您好!
请为 ZStack 提供帮助吗?
我们有:
基于 CC2652RBand ZStack 3.0.2的协调器
基于 CC2652RB 和 SDK Simplelink 6.20的终端器件
还有一些问题:
当协调器和终端设备之间的链路质量约为零时、我会在某个时间内获得 ZDO_LEASE_IND (0x45C9)。 通信停止。 需要再次配对它们。
1.1.谁是此分配的发起者? 协调器还是终端设备?
1.2..为什么会进行分配? 低链路质量期间发生大量事件?
1.3.是否有办法防止播放?
如果需要从协调器中移除某些终端设备、我使用带有参数的 ZDO_MGMT _LEASE_REQ:
DstAddr =协调器地址(0x0000);
-DeviceAddr =要删除的终端器件的64位 IEEE 地址。
因此、我必须知道64位 IEEE 地址才能删除终端设备。 如果器件在线、我可以使用短地址和 ZDO_IEEE_ADDR_REQ 获取其64位 IEEE 地址。 但是、如果器件脱机、则其64位 IEEE 地址不可用。
2.1.如何仅知道器件的短地址才能移除器件?
如果我知道终端设备的64位 IEEE 地址、
3.1.未配对的设备是否监听无线电?
3.2.1.是否可以与知道其64位 IEEE 地址的未配对设备通信?
谢谢、Mark