This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:ZStack 和应用的 ZigBee 认证

Guru**** 2751575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1178873/cc2652p7-zigbee-certification-of-zstack-and-application

器件型号:CC2652P7
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好!

ZStack 是否用于 CC2652P7 Zigbee 认证? 我们能否 为 使用 ZStack (CC2652P7)开发的产品进行 Zigbee 认证?

我们了解 PICS 文件是用于 认证的输入文件(picstool.csa-iot.org/)。

如果我们看一下 BDB XML PICS、可以 看到许多与 ZigBee 堆栈相关的测试项目。     TI 是否提供了可用作基础的参考图片?

此致、

Avinash