This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:有关 ZigBee 网络使用的通道的阐述

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1179249/cc2652p-clarification-about-channels-used-by-zigbee-network

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

早上好

我将要求澄清 ZigBee 网络中器件与通道相关的行为。

我仔细阅读了文档的"渠道"部分、但我没有得到一个概念: 我知道网络形成设备使用主掩码和辅助掩码扫描最拥挤的通道、以便在那里创建网络、而其他设备则使用这些掩码搜索要加入给定通道的网络。

我不清楚、如果所选信道稍后变得拥挤或嘈杂、Z-Stack 会如何反应、是否像 WiFi 一样实施了某种信道跳跃机制?

提前感谢您的大力支持。

祝你度过美好的一天

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、只有当协调器首次形成网络时、通道扫描才会发生。 如果通道在扫描结果中噪声过大、协调器将使用在主通道和次通道掩码中分配的其他通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YiKai,谢谢。

    好的、但是当稍后在特定通道上完成网络构建时、如果通道变得太嘈杂、Z-Stack 的行为是怎样的。

    例如,网络构建过程完成了在信道13上创建网络的过程,几个小时后,该信道由于其他来源而变得非常嘈杂。

    堆栈对它有何反应? 它是否可以自主切换到另一个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与 Zigbee 频率灵活性有关。 如果检测到信道噪声过大、协调器应开始扫描并决定使用新信道并通知网络中的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是我要查找的信息。

    另一点、我看到频率敏捷性是要启用的可选功能。

    在诸如 SDK 的 ZNP、ZR_genericapp 和 zed_genericapp 等项目中、它默认处于活动状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、路由器设备上应启用频率敏捷性。 您可以在源代码中检查 ZigBee_FREQ_敏捷 性。 对于 ZED、您不需要启用 ZigBee_FREQ_AGREGENT、因为它会在与父节点断开连接时扫描信道以重新加入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    另请参阅由 NWK_MANAGER 定义的代码、并查看  《Z-Stack 用户指南》的"网络管理器"部分。

    此致、
    Ryan