This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:使 CC2630 MCU 相互通信

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630, LAUNCHXL-CC2650, CC2650, CC2538, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/565175/cc2630-make-to-cc2630-mcus-communicate-with-each-other

器件型号:CC2630
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC2650CC2650CC2538CC2530

大家好、

我是嵌入式系统领域的新手。 我有一个项目需要我与 CC2630合作。

我的问题是:

如何使用 Zigbee 以最低的成本实现与 CC2630之间的通信?

1 -我能否仅使用 Launchpad。

2-我可以使用什么 IDE?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2650没有足够的闪存在 SOC 模式下运行 Zigbee 协调器、因此必须使用 ZAP-ZNP 架构来运行协调器、在这种模式下、您可以将 PC 上的 ZTool 用作 ZAP、将 CC2650用作 ZNP。 有关在 LAUNCHXL-CC2650上运行 Zigbee 终端器件的信息、请参阅 processors.wiki.ti.com/.../CC2650_LaunchPad_User's_Guide_for_ZigBee
    您必须将 IAR EWARM 用作 IDE。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何解决闪存问题?

    我可以使用另一个设备作为协调器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一种方法是使用 CC2538或 CC2530作为 Zigbee 协调器和路由器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经了解到 LanuchPAD 上有1MB 的闪存。 我能否将此内存与板上安装的 CC2650配合使用、以协调器模式运行 CC2650 ZigBee。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abdo:

    CC2650 Launchpad 上的1MB 外部闪存无法以这种方式使用。 代码大小受128KB 内部闪存的限制。