This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:延长 CC2530的天线

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/565616/cc2530-extending-antenna-of-the-cc2530

器件型号:CC2530

您好!

 我们设计了一款产品(用于家庭自动化)、在该产品中、我们使用 CC2530 ZigBee 模块进行无线通信。 产品上的 CC2530模块充当协调器并与第三方 ZigBee 传感器器件进行通信。 在开发过程中、我们使用了 CC2530的 PCB 天线。在最终系统安装中、我们的产品将安装在房间的配电盒(金属盒)中、我们希望从 产品中取出一根导线(即从 CC2530 ZigBee 模块中取出) 将其固定在距离我们产品大约8-10米处、并将鞭状天线连接到产品上

请注意、该导线将从通信中继线运行、其他通信导线也将与此 ZigBee 天线并行运行。

我们想了解有关上述设置的以下内容:

1) 1)我们可以这样做吗?

2) 2)它会影响 ZigBee 通信吗? 它将如何影响?

3) 3)我们可以使用的最大线长是多少? 以及需要使用哪种类型的导线?导线的厚度应为多少。

请就此提供您的反馈。

此致、

Vidula Badhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 理论上、您可以使用它。
    2. 在 2.4GHz 时、电缆损耗(取决于电缆类型)非常高。 因此、它会影响通信范围。
    3. 电缆的长度取决于电缆的损耗和链路预算。 更长的长度意味着损耗更高、通信范围更小。
    4. 您可以使用双屏蔽电缆来减少电缆的发射。
    5. 随着电缆厚度的增加、电缆损耗也会降低。 这是电缆厚度、成本和性能之间的折衷。
    6. 随附通用电缆的同轴电缆目录。 请参阅第127页的 DBRF 同轴电缆。 DBRF400的损耗似乎更小(7.2dB/100ft)

    如果可能、最好将天线安装在模块上以获得更好的性能。

    e2e.ti.com/.../44756_5F00_ElectronicsCatalog_5F00_LR.pdf

    谢谢、

    PM