请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 大家好、
不确定这是不是一个更适合模拟论坛的问题、但这里可以回答。
我有一位客户希望使用 CC2650、而它是内部 ADC 来测量几个热敏电阻。 我想12位是足够的、它们可以在两个热敏电阻中以低采样率进行多路复用。 测量热敏电阻的方法有多种、精度更高、但需要最少组件数量的最简单方法可能是以下方法:

此方法为比例式(消除温度测量中的任何 Vref 误差)、如果满足以下条件、则应有效:
- R1具有温度稳定性
- 为 ADC 和热敏电阻的 Vcc 馈送电压的 VREF 是相同的
然后、您应该能够根据热敏电阻的规格创建查找表。
我的问题是:
您能否通过 GPIO 将 CC2650 ADC 的内部 Vref 路由出去以实现这一点? 如果是、在这种情况下、该 Vref 可以向电阻分压器电路提供多少电流? (100uA - 1mA 应足够大、足以激励热敏电阻)
或者、你们是否知道任何参考设计(将任何 MCU 与内部 ADC 配合使用、甚至不必是 CC26xx)、这些设计详细展示了如何使用 MCU 的内部 ADC 测量热敏电阻?
谢谢、
Brian