Other Parts Discussed in Thread: TIMAC, Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TIMAC、 Z-STACK大家 好
我发现 样例 !中有一些 define (HAL_PWM)
#if (定义 HAL_Board_ZLIGHT)||(定义 HAL_PWM) HalTimer1Init( 0 ); halTimer1SetChannelDuty (white_LED,0); halTimer1SetChannelDuty (RED_LED,0); halTimer1SetChannelDuty (blue_LED,0); halTimer1SetChannelDuty (green_LED,0); ... #endif
但是、当 我转到 hal_dimer.c 中的函数 define halTimer1SetChannelDuty ()时
有 一条注释:
/********* 注意:Z-Stack 和 TIMAC 不再使用 CC2530计时器1、计时器3和 定时器4。 支持的计时器驱动器模块被删除并保留 用户实施自己的应用计时器 功能。 (三 /
,我已经定义了 HAL_PWM、但它不起作用!???也是如此
我如何 在?中设置 PWM ?是否有更多的 API 函数可供用户使用
巴西!