请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2530在我的应用中、我已经遵循了"CC2530的电源管理"文档、
编译选项:power_saving
f8wConfig.cfg
-DRFD_RCVC_AYST_ON=false
我有一些问题:
计时器睡眠:进入计时器睡眠之前超时的周期长度是多少?
深度睡眠:进入深度睡眠之前超时的周期长度是多少?
来自 OSAL.c
#if defined (power_saving)&&!defined (use_ICALL)
else //完成无活动的所有任务事件的传递?
{
osal_pwrmgr_powersave();//将处理器/系统置于睡眠
状态}
#endif
如何强制其在应用中进入睡眠模式?
例如、我想使用按钮执行此操作:
如果(键& HAL_KEY_SW_6)
{???
//将处理器/系统置于睡眠
状态}
谢谢你