This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:如何连续发送读取或写入属性命令?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/564730/cc2538-how-to-send-out-read-or-write-attribute-command-continuously

器件型号:CC2538

我希望连续发送读取或写入属性命令。

考虑到缓冲区限制、我们通常在两个读取或写入属性命令之间添加100ms 延迟。

由于我需要在 zclSampleSw_ProcessInReadRspCmd 和 zclSampleSw_ProcessInWriteRspCmd 中执行一些操作、

我想在 zclSampleSw_ProcessInReadRspCmd 和 zclSampleSw_ProcessInWriteRspCmd 中触发我的私人事件。

在处理我的私人事件时、我将发出下一条读取和写入属性命令。

它是否可行?

谢谢。