This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:将多个终端设备连接到一个集中器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK, CC2630, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/564673/cc2530-connecting-many-end-devices-to-one-concentrator

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他部件:Z-stackCC2630CC2538

我需要将多个端点(400多个)通信到一个集中器、无需路由器。 我将 CC2530 与 ZStack 2.51搭配使用。 仅应用 SWRA427c 应用手册中的配置参数值是可能的、符合185个终端器件的要求、但存在链接器错误。 请告诉我如何操作?

提前感谢

此致

灵气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我的经验、无法使用运行 Z-Stack 的 CC2530将 Zigbee 协调器连接到400个终端设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、
    感谢您的快速回复。 我知道 Zigbee 协调器和路由器支持多达20个子设备、但按照 SWRA427c 应用手册中的指令、我可以编译多达185个子设备、而不会出现错误。 但是、这并不能确保它正常工作。 是否可以移动到 cc2630并且工作正常? 它是 RAM 存储器吗?
    此致

    Osvaldo Morelli
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2630没有足够的闪存来作为 SOC 协调器运行。 我建议您尝试使用 CC2538。