This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:以 nV 为单位的最大节点数信息

Guru**** 2586025 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1179696/cc2652p7-maximum-number-of-nodes-information-in-nv

器件型号:CC2652P7
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigZ-stack

您好!

我们可以在 NV 存储器中存储多少 ZigBee 节点信息? 使用 TI SDK 中的默认存储器映射、我只能在 NV 存储器中存储9个节点信息。 如果我将节点数定义为10、以便在 ZC 应用的 NV 存储器中存储10个节点信息、则第一个节点本身会加入并离开网络并开始出现错误行为。 请提供您对此的看法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    《Z-Stack 用户指南》中有一个非易失性存储器部分。  这包括有关如何增加 NV 内存分配的信息。  这将取决于 NWK_MAX_DEVICE_LIST 和 ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX 定义(来自 SysConfig -> Z-Stack ->网络)的更改、以及诸如 NWK_MAX_ADDRESSES 等其他定义。  您描述的行为令人困惑、因为默认情况下最多可以直接关联20个节点。  虽然可以增加 NV 内存并执行有益的测试、但我们  还应确定节点离开网络的原因。  是否所有节点设备和固件都相同、并且能够显示此行为?  您正在评估哪些 Z-Stack 示例?  如果可能、请提供监听器问题日志。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan Brown1:

    感谢您提供有用的信息。 遵循"Z-Stack 用户指南的非易失性存储器部分"后、我能够构建网络、在网络中拥有40个节点、并能够将40个节点信息存储在 NV 存储器中。 感谢您提供相关信息。