This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2651P3:XOSC_HF 负载电容

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1179451/lp-cc2651p3-xosc_hf-load-capacitance

器件型号:LP-CC2651P3

我已在 CC2651 Launchpad 上加载 rfDiagnostics 项目。 当我输出 CW 信号时、测得的频率会关闭-60ppm。 我怀疑这是由于负载电容过大造成的。 数据表中的状态

"可调节负载电容集成到器件中。 需要使用外部负载电容器来实现符合要求的系统
某些法规。 有关更多详细信息、请参阅器件勘误表。"

数据表将负载电容指定为7pF 典型值、launchpad 包含两个7.5pF 电容器、总外部电容为3.75pF、并具有寄生效应。 因此、我怀疑片上负载电容是造成此过剩的原因。

我查看了 TRM 和勘误表、无法确定如何禁用片上电容?

此致、
Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:当我使用 Smart RF Studio 生成 CW 音调时、频率误差变为+6ppm。 因此、我需要了解如何设置 rfDiagnostics 固件以按照 Smart RF Studio 的方式配置内部负载电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下文档的第6.4节: https://www.ti.com/lit/swra640 。 调整默认电容阵列 、以便内部和外部组合 消除 ppm 误差。

    有关晶振支持的信息、另请参阅: https://www.ti.com/lit/pdf/swra495

    此致