主题中讨论的其他器件: TIMAC
我们在设计中成功使用了7x7mm RGZ 封装将近2年。 我们设计了一个采用5x5mm RHB 封装的新 PCB、现在出现了一个有趣的无线电问题。
CC2650RGZ (Devkit)与 CC2630RHB (我们的新 PCB)或 CC2630RGZ (我们的原始 PCB)通信时、一切都放在桌上。
测试1:
CC2650RGZ 测量的 RSSI 约为-50dBm
CC2630RHB 测量的 RSSI 约为-100dBm
测试2:
CC2650RGZ 测量的 RSSI 约为-50dBm
CC2630RGZ 测量的 RSSI 约为-50dBm
使用监听器时、我们可以看到来自两个传输信号的类似 RSSI、因此似乎该问题仅存在于 CC2630RHB PCB 上的接收路径中。 下面的原理图中的 RF_MCU_SE 信号和 CC2650RGZ Devkit 之间的唯一组件(在两个 CC2630板上)是射频开关、两根天线和空气... 所有这些都应与互惠互利、这让我怀疑我们的 MCU 射频设置有问题。 CC2630 RGZ 和 RHB 封装之间的射频设置是否存在差异?
请参阅下面的 snip 原理图: