This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538EMK:CC2538 csstom 设计范围问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2538EM-RD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/594676/cc2538emk-cc2538-csstom-design-range-issue

器件型号:CC2538EMK
主题中讨论的其他器件:CC2538CC2538EM-RD

您好!

我们正在使用具有 ZigBeeHA 3.0的 CC2538芯片。 我们已使用参考设计 CC2538EM 参考设计 器件型号制作了定制电路板  CC2538EM-RD。

定制设计模块是完美的、但我们无法像 CC2538 EM 板那样获得射频范围。 我们的范围为几米(10m LOS)。  

我们有一个结论、就是软件没有缺陷、而是硬件有缺陷。

我只想知道、您能为定制模块提供硬件支持吗、我准备好与大家分享设计。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akshat Saraf

    您是否在您的定制硬件上执行了基本射频测试。 我建议执行 TX (输出功率(0.5dB 分辨率)和频率精度(10kHz 分辨率)、然后查看 RX 灵敏度(1dB 分辨率)

    此致、
    /TA