This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:OpenLabs at86rf233兼容性。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/598756/cc2650-openlabs-at86rf233-compatibility

器件型号:CC2650

您好!

我已经用6lbr 工作了一段时间。 我的设置基本上是用作边界路由器的 RPI2,其中部署了6lbr。 RPI2已连接到其中一个 USB 端口 CC2650 sensortag、其中刷写了滑动无线电程序。 然后、RPI2将通过部署的这个6LowPAN 网络与其他传感器进行通信。

当我想用以下 OpenLabs 模块替换滑板无线电时,我的问题就会出现: http://openlabs.co/store/Raspberry-Pi-802.15.4-radio 。 我成功创建了一个网络接口、并成功地通过此模块和接口 ping 了两个 RPI2、但我无法使用运行 cc26xx-web-demo 的 sensortag ping Rpsberry Pi 2。  

我想使用 openlabs 模块运行6lbr 应用程序并替换滑动无线电以解决此问题。 由于滑动无线电+6lbr 可以正常工作、因此开放实验室+6lbr 也应该可以使用这种方法、但在互联网上有许多未解决的问题、其中没有一个是特定的解决方案。 是否有人已经或至少知道实现此兼容性的任何方法?  

非常感谢、我希望上面的描述清晰明了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您确定此滑动无线电使用的频道是否与 CC26xx-web-demo 相同? 顺便说一下、此滑动无线电模块不是来自 TI 的、我建议您将此问题发布到 Contiki 或6lbr 论坛。