This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:关于 SBL 写入闪存时间

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/597899/cc2650stk-about-sbl-write-flash-time

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件:CC2538CC2560

您好!

我们决定使用 串行引导加载程序接口来更新用于切换 ZigBee 和 BLE 协议的固件。

但我看到了该文档(http://www.ti.com/lit/an/swra466a/swra466a.pdf)

此致、

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你有什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们决定使用串行引导加载程序接口来更新用于切换 ZigBee 和 BLE 协议的固件。

    但我看到了文档(www.ti.com/.../swra466a.pdf )第10页。

    如图5所示。 CC2538示例应用的成功执行、写入闪存时间应该需要67643ms。

    但我计算的写入闪存时间最大为512KB、即 CC2538、它应该只花费大约18秒。


    写入闪存时间这么长的原因是什么?

    此致、

    Larry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从未考虑过此器件、但您怎么知道它只应花费大约18秒?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅文档(www.ti.com/.../swra466a.pdf )第18页图10。
    我计算的最长时间=(13字节+(252Byte+5Byte)*512KB/252Byte)/(230400/8)=18秒
    这是我的理解、我不知道它是对的还是错的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您为什么要将其除以(230400/8)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    传输到字节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是、您在哪里可以得到这个编号230400?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5中的文档(www.ti.com/.../swra466a.pdf)第10页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 COM 端口的波特率、而不是闪存写入速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我需要增加闪存写入时间、对吧?

    我在 CC2538中找不到闪存写入时间。

    我指的是 CC2560的规格、闪存写入时间为8us/4字节
    如果是512KB 大小、则应花费1.024秒。
    看起来不长。
    你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您仍然需要估算后门引导加载程序的功能和时间成本。 但是、我不知道后门引导加载程序实现的详细信息、因此我无法对此进行评论。