This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:Windows 10创建者更新驱动程序

Guru**** 2815955 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/597202/cc2531emk-windows-10-creators-update-driver

器件型号:CC2531EMK
主题中讨论的其他器件:CC2531

您好!

我有一台新计算机,安装了全新的 Windows 10和新的创建者更新。 现在 Windows 提示找不到 CC2531 USB 软件狗的驱动程序。

它在我的装有 Windows 10的旧计算机上运行、我也在其他计算机上尝试过它:

-它在安装 创建者更新之前运行软件狗的 PC 上运行。

-在更新之前未安装软件狗的另一个地方,我也遇到了同样的问题。

因此、我假设它与创建者更新有某种关联。 我已删除驱动程序并尝试再次安装。 是否有人对如何解决该问题有相同的看法或想法?

提前感谢