This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:如何为 CC2530自动升级基于 TIMAC 的固件?

Guru**** 2608275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIMAC, CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/594373/cc2530-how-to-automate-upgrading-of-timac-based-firmware-for-cc2530

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他部件:TIMACZ-STACK

我目前正在处理该项目、其中涉及在 CC2530模块上使用 TIMAC 应用。 我需要设计硬件、并仅使用通过 UART 连接的主机控制器进行固件升级。

我知道可以使用 CC 调试器和 JTAG 接口升级射频模块固件。 但这需要手动操作、我希望尽量减少或消除这种操作。

我知道 Z-Stack 有一些引导加载程序选项。 它是否也适用于 TIMAC? 串行接口线路(Tx、Rx)是否是我需要向主机 MCU 公开以便能够自动执行升级过程的唯一线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack 的引导加载程序也应在 TIMAC 上运行、而串行接口线路(Tx、Rx)是您需要向主机 MCU 公开才能执行升级过程的唯一线路。