This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:要获取路由器的加入状态的 ZigBee ZDO 消息?

Guru**** 2766455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/592618/cc2531-zigbee-zdo-message-to-get-joining-state-of-a-router

器件型号:CC2531

是否有 Zigbee ZDO (或其他)消息可用于确定路由器当前是否允许加入请求。 我知道邻居表提供了一些信息、但我发现这不可靠(我想邻居通过监听信标来建立加入状态)?

我希望能够明确地确定路由器是否启用了加入(最好不禁用它)。

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、没有这样的 API。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回应-我对此深感担忧。