This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:可与 CC2630互换?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630, CC2650, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/592488/cc2650-interchangeable-with-cc2630

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2630、、

大家好、

一位教授问:

我们目前只有 CC 调试器探针、不支持对 CC26xx MCU 进行编程。 我找到了 XDS110调试探针、可用于对 CC2650和 CC2630 MCU 进行编程。 现在:该调试探针是否有更便宜的替代方案? 该探针是否与 Code Composer Studio 结合 使用、是否满足对 MCU 进行编程的所有需求?

此外、由于 CC2650和 CC2630的架构看起来几乎相同、我想知道它们是否 可以在固定 电路设计中互换、并且在编程/源代码方面有所不同。

有人可以帮我解决这个问题吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 LAUNCHXL-CC2650上使用 XDS110调试器来调试 CC26xx。 是的、CC2650可以替代 CC2630、因为 CC2650是 BLE 和802.15.4应用的双模 SOC。