This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:如何将 CC2530固件迁移到 CC2538。

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/626691/cc2538-how-to-firmware-migrate-cc2530-to-cc2538

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: CC2530Z-STACK

尊敬的所有人

我需要项目方面的帮助。

我在 CC2530上构建了固件。 现在、我要介绍 CC2538。 因此、通过更改硬件、它是否会影响 CC2538 hardware.ca上的 ZigBee 配置文件或 ZigBee 应用层。n 我通过 CC2538使用相同的 ZigBee 堆栈或需要升级 Zigee 堆栈。

请任何人建议如何将 CC2530固件迁移到 CC2538。

请回答。

感谢您提前回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以为 CC2538和 CC2539使用相同的 Z-Stack 版本。 对于应用器件、它们是相同的。