This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538睡眠电流在首次进入 PM2时升高>100uA

Guru**** 2536430 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/625512/cc2538-cc2538-sleep-current-raised-up-100ua-when-first-time-enter-into-pm2

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

大家好、

我采用 Z-Stack Home 1.2.2a 中的默认 CC2538终端器件示例。

卸下 LCD 和 LED 相关外设、并将密钥设置为中断而不是轮询。

将轮询速率设置为10s。

1)

当 CC2538首次完成网络加入时、电流将变为1.35uA、这意味着器件已到达 PM2。

之后、电流将上升到大约100uA、再次下降到1.35uA。 该过程大约需要~14s。

之后一切都正常。

2)

复位 CC2538时、它将重新加入网络。 然后将看到电流再次升高。

从测试中可以看到、当器件首次加电/首次进入睡眠模式时、问题似乎发生了。  

您能帮您检查原因吗? 应轻松复制。

谢谢。

徐克托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的报告、此请求已分配给您、您应尽快得到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    根据文档 www.ti.com/.../swra456.pdf 第5.2节、表2、从睡眠 Peak1唤醒电流高达95.71mA、预计来自 PM2。 但是,如果我正确地理解了在所有加入/重新加入过程都非常正确之后,您获得的>100uA 会发生什么情况? 要将电流降至1.35uA、需要~14秒。对吗? 但在这段时间内、不会再次进行轮询? 我正在设置方案进行测量、但我想知道您是否可以提供相应的步骤来进行测量。 您使用的测量值是否与参考文档第4.1节中的测量值相同?