This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650

Guru**** 2769545 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/625337/cc2650-cc2650

器件型号:CC2650

大家好、

我有 CC2650评估板、需要在 Windows 中开始在6LoWPAN 上工作。

我尝试了 cygwin、并使用下载了源代码   

当我尝试构建时,无法构建并且无法设置目标,出现错误"

/../Makefile.include:140:***目标平台"cc26xx"不存在(可能拼写错误?)。 停止。"

请任何人指导我如何解决此问题并正确构建。

谢谢、

Shekar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 sunmaysky.blogspot。tw/.../setup-compile-environment-on-windows.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你、YK Chen、

    我尝试得到以下错误:

    $ make Board=sensortag/cc2650 cc26xx-web-demo.bin
    使用保存的目标'rf06-cc26xx'
    make: Git:找不到命令
    make:***没有规则使目标'cc26xx-web-demo.bin'停止。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 sunmaysky.blogspoe.tw/.../setup-compile-environment-on-windows.html 中执行步骤3 以安装 msysgit?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你、YK Chen、

    我已按照以下步骤操作、出现以下错误:-

    net-uart.c:在函数"mode_port_post_handler"中:
    net-uart.c:166:6:警告:函数'strncasecmp'的隐式声明[-Wimplice-function-declaration]
    strncasecmp (key、"net_uart_port"、strlen ("net_uart_port")!= 0){
    ^μ A
    抄送 MQTT-client.c
    抄送 https://simple.c
    LD cc26xx-web-demo.elf
    C:/程序文件(x86)/GNU 工具 arm embedded/5.4 2016q3/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe:cc26xx-web-demo.elf section `._user_heap_stack'将不适用于`SRAM'区域
    C:/程序文件(x86)/GNU 工具 arm embedded/5.4 2016q3/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe:区域`SRAM'溢出72个字节
    collect2.exe:错误:LD 返回1退出状态
    make:***[./../../cpu/cc26xx-cc13xx/Makefile.cc26xx-cc13xx:115:cc26xx-web-demo.elf]错误1.
    rm_srf06-cc26xx/res-lds.o cc26xx-web-demo.co obj_srf06-cc26xx/mqtt 客户端.o obj_srf06-cc26xx/res-lf-advd.o obj_ref06-cc26xx/fcc26xx/fcc26xx/crf-nters/f-06-ccs_demo.xx/cc26xx/f/srf-res-rf-n.obj

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您无法正确设置 Cygwin、我建议您下载 InstantContiki 以在 VMplayer 上运行以进行开发。