This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650 GPIO 在低功耗模式下拉驱动引脚

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/624204/cc2650-cc2650-gpio-pull-drive-pins-during-low-power-mode

器件型号:CC2650

大家好、

我将 CC2650用于 Zigbee 应用。 我可以看到、我们可以将 CC2650保持在不同的低功耗模式。 基于此、请确认以下查询。

1) 1) 在待机模式下、引脚边沿唤醒可用、是否有任何指定的 GPIO 用于从该模式唤醒、或任何 GPIO 可用于通过中断唤醒? 因为所有 GPIO 都可以配置为中断。

2) 2)关断模式的第一个问题相同?

2) 2) 我们能否在低功耗模式下将任何 GPIO 拉高、而不向 GPIO 引脚提供任何泄漏电流? 请对此进行确认 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1和2。 所有 GPIO 均可配置为中断。
    3.是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2) 2)我们能否在低功耗模式下将任何 GPIO 拉高、而不向 GPIO 引脚提供任何泄漏电流? 请对此进行确认。
    ---- >在待机模式或关断模式下、我们可以在哪种模式下将 GPIO 驱动为高电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不清楚你的问题。 默认情况下、I/O 驱动器(输出)和输入缓冲器(输入)在上电或复位时被禁用、因此被禁用
    I/O 引脚可安全地保持未连接状态(悬空)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题很清楚:在待机模式和关断模式下、当 GPIO 处于高电平时、是否存在泄漏电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumit、

    IO 将在所有电源模式下保持其状态。 无论如何配置引脚、器件本身都不会产生泄漏电流。 当然、外部连接可能会导致电流泄漏。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    感谢您的确认、我同意外部连接设计当然会导致电流泄漏。
    是否有任何文档可用于此目的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文档中的内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    与此泄漏电流相关、我们是否可以在数据表和 TRM 中获取此信息? 我在这些文档中没有获取此数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    总结一下、我们没有记录任何不会导致任何泄漏电流的情况。

    可以在 TRM 中找到 IOS 的(简化版)原理图、从中应该可以清楚地看到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    好的、了解所有内容都没有记录。 我已经看到 TRM IO 结构、我很清楚、但为了确认、我检查的原因是这是由电池供电的产品、所以要更加注意功耗。
    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fredrik 和 Yikai:

    感谢您的回答。 让我澄清一下 Sumit 正在寻找什么,以便我们大家能够就这一点达成一致意见。

    我们将在某些 IO 上有一些外部上拉电阻、我们希望确保它们不会在低功耗模式下导致任何流经芯片的泄漏电流。

    根据上述说明、很明显、在低功耗期间、IO 电源将在芯片内部关闭。 这意味着、如果有任何外部拉电流至常开电源轨、则 IC 的 IO 引脚上将出现相同的电平。 现在、如果内部 VCC 关闭、则可能会有一些泄漏电流流入 IC。 这可能是通过通常用于保护的内部电压钳位二极管或 P 沟道 MOSFET 中的寄生二极管实现的。 因此、如果在 IO 引脚和内部 VCC 线路之间存在钳位二极管、器件将通过上拉+钳位/寄生二极管获得该电压、这将导致泄漏。 那么、这里的问题是 CC2650中 IO 引脚上的 PMOS 中是否有一个电压钳位二极管或一个寄生二极管。 我在数据表中找不到任何 Ioff 功能、TI 的数据表中通常提供了这些功能、用于标准逻辑器件。 这是否意味着内部没有钳位二极管? 这将为每个人澄清所有内容。

    谢谢

    Vinod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinod:

    在待机或关断模式下、在 IO 上启用上拉电阻不会导致任何泄漏电流。

    此致、
    Fredrik