This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650要求32kHz 晶体

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/624657/cc2650-requirement-of-32-khz-crystal-with-cc2650

器件型号:CC2650

大家好、

因为外部32.768kHz 晶体是可选的、所以我们是否可以将其从设计中删除?  我们将在设计中使用24MHz 晶体。

另一个查询是、如果有一 个内部32KHz 晶振选项、那么如果有外部 晶振、会使用什么? 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部32KHz RC 振荡器不准确。 有关32KHz RC OSC 规格、请参阅数据表。

    如果您需要精确的 RTC 操作或同步网络时序、则最好使用外部32.768kHz 晶体振荡器。

    请参阅数据表中的以下文本

    "32kHz 晶振是可选的。 功耗蓝牙需要一个优于±500的低速时钟

    如果器件在保持连接的同时进入任何睡眠模式、则达到 ppm 精度。 内部32kHz

    在某些用例中、RC 振荡器可进行补偿以满足要求。 晶体

    振荡器被设计用于一个32kHz 手表式晶振。"

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PM、

    感谢您的确认。 我将根据我们的 RTC 精度进行规划。