请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 大家好、
因为外部32.768kHz 晶体是可选的、所以我们是否可以将其从设计中删除? 我们将在设计中使用24MHz 晶体。
另一个查询是、如果有一 个内部32KHz 晶振选项、那么如果有外部 晶振、会使用什么? 请确认。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
因为外部32.768kHz 晶体是可选的、所以我们是否可以将其从设计中删除? 我们将在设计中使用24MHz 晶体。
另一个查询是、如果有一 个内部32KHz 晶振选项、那么如果有外部 晶振、会使用什么? 请确认。
您好!
内部32KHz RC 振荡器不准确。 有关32KHz RC OSC 规格、请参阅数据表。
如果您需要精确的 RTC 操作或同步网络时序、则最好使用外部32.768kHz 晶体振荡器。
请参阅数据表中的以下文本
"32kHz 晶振是可选的。 低功耗蓝牙需要一个优于±500的低速时钟
如果器件在保持连接的同时进入任何睡眠模式、则达到 ppm 精度。 内部32kHz
在某些用例中、RC 振荡器可进行补偿以满足要求。 晶体
振荡器被设计用于一个32kHz 手表式晶振。"
谢谢、
PM