This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:装置无法在 HID 演示中工作

Guru**** 2865530 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530EMK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/624304/cc2530-unit-fails-to-work-on-hid-demo

器件型号:CC2530

您好!

我想用于本单元的 HID 演示。 我将其放置在可识别 emk 的 SmartRF05EB 上。 使用 SmartRF 闪存编程器对 simple_hid_eb.hex 文件进行编程(并进行验证)可以正常工作、但器件上没有变化。

我还有一个 CC2530emk、我可以使用其 simple_hid_eb.hex 对其进行刷写、它会立即工作。

问题是什么? 它是否与 SmartRF04和 SmartRF05之间的差异有关?

谢谢、

Ariel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ariel、

    您可以这样写:“但是设备上没有变化”。 这话什么意思? 您是否能够通过读回并运行比较来验证闪存映像是否相同?

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TA:

    我有2个装置:CC2530emk 和 CC1110emk、它们都连接到同一插座上的 SmartRF05。 对 CC2530单元进行编程后、SmartRF05 LCD 屏幕上会立即出现响应、其按钮会按预期做出响应。
    但是、对 CC1110单元进行编程时、对其上编程的应用程序没有响应。 LCD 继续显示"Texas Instruments SmartRF05 EB CC1110"、而不是与应用程序交互。

    根据您的问题:我已经(实际上)验证了十六进制文件。

    在深入探讨这个问题时、我比较了这个演示项目的 IAR 工作区、发现 CC1110调用与 SmartRF04相关的文件、而 CC2530调用与 SmartRF05相关的文件。 因此、根据我的理解、我需要重新排列工作区以使 CC1110正确调用 SmartRF05文件。

    这是正确的、如果是、您能告诉我如何操作吗?

    此致、
    Ariel