This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:关于 CC2530 Z-Stack2.5.1a 将安装代码发送给协调器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/622512/cc2530-about-cc2530-z-stack2-5-1a-send-install-code-to-coordinator

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

尊敬的,

在我的应用中,我使用 TI CC2530构建 Zigbee 网络。 我使用 Z-Stack2.5.1a 和 智能能源标准。

根据 智能能源标准、器件在加入 ZigBee 网络之前、将向  协调器发送安装代码和 MAC ID、以创建 预配置的链路密钥。 我已经检查了 Z-Stack、它在下面预设 了预配置的链接密钥:

#if defined (default_key)

const uint8 defaultKey[SEC_KEY_LEN]= default_key;

其他

const uint8 defaultKey[SEC_KEY_LEN]=

#if defined ( APP_TP )|| defined ( APP_TP2 )

 // ZigBee 一致性测试的关键

 0xbb、0xbb、0xbb、0xbb、0xbb、0xbb、 0xbb、0xbb、0xbb、

 0xAA、0xAA、0xAA、0xAA、0xAA、 0xAA、0xAA、0xAA

其他

 //内部测试的关键

 0x00、0x01、0x02、0x03、0x04、 0x05、0x06、0x07、

 0x08、0x09、0x0A、0x0B、0x0C、 0x0D、0x0E、0x0F

#endif

};

#endif

那么、我的问题是器件何时希望加入 ZigBee 网络、如果器件  通过 基元?Great thx 将安装代码发送给协调器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的用户4290001:

    您的产品是否必须符合智能能源标准? 您的产品需要通过智能能源认证?

    到目前为止、TI 仅支持 Smart Energy 1.1规范。 您需要什么版本?

    关于智能能源中的安装代码、我建议您参考智能能源规范文档。 您可以从 Zigbee Alliance 网站下载。

    谢谢。