Thread 中讨论的其他器件: Z-stack
尊敬的,
在我的应用中,我使用 TI CC2530构建 Zigbee 网络。 我使用 Z-Stack2.5.1a 和 智能能源标准。
根据 智能能源标准、器件在加入 ZigBee 网络之前、将向 协调器发送安装代码和 MAC ID、以创建 预配置的链路密钥。 我已经检查了 Z-Stack、它在下面预设 了预配置的链接密钥:
#if defined (default_key)
const uint8 defaultKey[SEC_KEY_LEN]= default_key;
其他
const uint8 defaultKey[SEC_KEY_LEN]=
{
#if defined ( APP_TP )|| defined ( APP_TP2 )
// ZigBee 一致性测试的关键
0xbb、0xbb、0xbb、0xbb、0xbb、0xbb、 0xbb、0xbb、0xbb、
0xAA、0xAA、0xAA、0xAA、0xAA、 0xAA、0xAA、0xAA
其他
//内部测试的关键
0x00、0x01、0x02、0x03、0x04、 0x05、0x06、0x07、
0x08、0x09、0x0A、0x0B、0x0C、 0x0D、0x0E、0x0F
#endif
};
#endif
那么、我的问题是器件何时希望加入 ZigBee 网络、如果器件 通过 基元?Great thx 将安装代码发送给协调器。