This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:XDS110编程器 RemoteFX

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC-DEBUGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/624801/cc2538-xds110-programmer-remotefx

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件:CC 调试器

希望这是发表这篇文章的正确地方。

我们一直在通过 RemoteFX (在 RDC 中) 成功使用 CC-Debugger 并将 USB 重定向到运行我们的 IDE 的远程服务器。"cebal"驱动程序似乎允许这样做。

XDS 110 编程器是否也支持使用 RemoteFX 进行 USB 重定向?

谢谢

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法理解您的问题。 您能详细说明什么是 RemoteFX 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    RemoteFX 是 Microsoft 远程桌面协议(RDP)中的一项功能,除其他外,它允许 USB 重定向。
    en.wikipedia.org/.../RemoteFX

    例如、我将 CC-Debugger 插入本地计算机的 USB 端口。 我的计算机具有一个 RDP 到运行的安全服务器、例如您的 SmartRF 闪存编程器程序。 SmartRF Flash Programmer 认为 CC 调试器在实际通过 RDC 重定向时插入服务器本身。

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绝不以这种方式做事情、也不能提供帮助。