This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:CC2531外部 OSC 问题相关设置

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/624166/cc2531-cc2531-external-osc-issue-related-setting

器件型号:CC2531

我收到一个有关 CC2531示波器故障的问题、有时外部晶体(32MHz)可能会停止。 我们认为这涉及一些噪声。

我们尝试了许多调试方法。

我们发现 、如果使用 while (!(SLEEPSTA 和0x20)、将会更加不稳定。 更改为 while (!(SLEEPSTA 和0x40)将会更好、并且几乎没有发生故障。

此设置是如何工作的? 如果通常可以使用任何优化、

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关以下信息、请参阅 hal_mcu.h

    /* SLEEPSTA 位定义*/
    #define XOSC_STB BV (6)/* XOSC:受电、稳定= 1 */
    #define HFRC_STB BV (5)/* HFRCOSC:通电、稳定= 1 */
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    感谢您的回答。

    我在用户指南(SWRU191F)中发现此 SLEEPSTA 为:

    它显示的位6:5是保留的。

    我们能否找到 有关此描述的任何材料更清晰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、关于此描述没有其他材料。